This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:增强电流限制

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569365/tps25946-revers-current-limit

器件型号:TPS25946


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我只想确认我对电流限制功能的理解是否正确。

TPS25946x 具有电流限制功能、但仅适用于正方向。

例如、即使 ILIM 设置为 2A、此器件也会接受–3A、–4A 等电流、直到过热保护置为有效。

我的理解是否正确?

此致、
Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya:

    感谢您的耐心

    是的、您的理解是正确的。 电流限制功能仅适用于正向。

    电流可以通过体二极管从输出引脚流向输入引脚。

    但体二极管无法处理连续电流。


    您能否提供有关此查询原因的详细信息。?

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的答复。

    电流可通过体二极管从输出引脚流向输入引脚。

    我不明白这一点。

    我认为 TPS25946 在导通状态时会接受反向电流、这样电流就会流入漏源。

    如果它处于关断状态、则两个 FET 均关断、因此反向电流不会流动。

    我错了吗?

    [引述 userid=“669873" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569365/tps25946-revers-current-limit/6047246

    您能否提供有关此查询原因的详细信息。?

    [/报价]

    在我的系统中、我想像–2A 那样限制反向电流、因此我问了这个问题。

    幸运的是、当反向电流高于限值时、MCU 和 MCU 可以关闭。

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya:

    感谢您的耐心  


    [引述 userid=“657288" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569365/tps25946-revers-current-limit/6049300

    我不明白这一点。

    我认为 TPS25946 在导通状态时会接受反向电流、这样电流就会流入漏源。

    如果它处于关断状态、则两个 FET 均关断、因此反向电流不会流动。

    我错了

    [/报价]

    您是正确的。 因此在导通状态期间、反向电流通过 HFET 和 BFET 的体二极管从 OUT 引脚流向输入端。 体二极管不能处理连续较高的电流。  

    希望这有所帮助  

    此致、

    Sailendra