This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:PWM 波形是 HF 突发模式还是反馈环路振荡?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565783/ucc25661-is-the-pwm-waveform-hf-burst-mode-or-feedback-loop-oscillation

器件型号:UCC25661


工具/软件:

尊敬的 TI:

我已经通过设置 LL 引脚禁用了突发模式、但 当负载从 0.8A 增加 到 1.2A 时、LLC PWM 看起来像 HF 突发模式。 (低于 pic。) 我会听到一些音频噪音、因此不会继续增加负载。  

从波形来看、输出电压 70V(CH1) 是稳定的、但 PWM 频率 (CH3) 随着固定 HF 而变化。 我看到固定 HF 与 FB_OPTO (CH1) 相同。  请帮助检查 它是 HF 突发模式还是反馈环路振荡。 如何解决问题?   

CH1:FB_OPTO 、CH2:+70Vo CH3:LLC 低侧 PWM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享您的原理图和设计 Excel 计算器吗? 我想了解您的 LL 引脚设置。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您的帮助!

    此问题在 I Adjust 反馈环路后得到解决。 附加 原理图 并 设计 Excel 计算器。

    现在、我在空载时发现了另一个问题...  电源会进入 LF 突发模式、即使 该模式被禁用也是如此。

    这个波形很奇怪、一些脉冲为~500kHz 且 PWM 电压较低 (7V)。 (下图)。  

    CH1: LLC 低侧 PWM CH2:+70Vout CH3:VCCP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Chen:

    您能否分享设计 Excel 计算器,如果可能的话,整个原理图,还请说明,您面临这个问题的运行条件。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    我无法在此处上传文件。 我可以将其发送到您的电子邮件吗?

    条件为空载 0A、LL 引脚设置值>2.41V。

    此致、

    John。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能告诉我在哪里测量 PWM 脉冲吗、您能检查 IC 的 LO 引脚吗?  

    如需分享原理图和设计计算器、您可以通过本地 FAE 联系我们吗?

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    PWM 在 MOSFET Vgs 上测量。i 检查 Lo 引脚是否正常。 因此、这会问题 MOSFET Vgs 在高频开关下缓慢上升。

    但我认为 IC 的行为仍然像突发模式、 500kHz 至 100kHz 周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能不能通过当地的 FAE 分享您的原理图和设计计算器、  在没有电路的情况下、我很难理解这种情况。

    此致、

    亚米尼。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yamini:

    我会联系 FAE、谢谢。

    此致、

    John。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您理解 John。

    此致、

    亚米尼。