This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:电流限制精度 — 器件建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5013, TPS25961, TPS2596, TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571841/tps25961-current-limit-accuracy---part-recommendation

部件号:TPS25961
主题中讨论的其他器件:LM5013TPS2596TPS1641

工具/软件:

您好、

我当前使用 TPS25961DRVR 将电流限制设置为 1.15A。 规格如下:

  1. 1.1A 标称电流输出。 限制必须出现在 1.05A 和 1.15A 之间。
  2. 输出电压介于 4.75V 至 5.25V 之间。 为  TPS25961 供电的降压稳压器是 LM5013、设置为 5.2V

我的测试表明、此配置刚好符合规范。 不过、我注意到 TPS25961 的数据表中 精度为+/–20%、因此我无法保证每个电路板都符合规格。

  1. 我是否可以使用替代器件来保证准确性?
  2. 如何  计算 TPS25961 的+/–20%精度? 这是否涵盖整个温度范围、负载特性、批次等?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    如何  计算 TPS25961 的+/–20%精度? 这是否涵盖整个温度范围、负载特性、批次等?

    是、+/–20%在整个 PVT 变化范围内测得。 TPS25961 在电流限制方面不是非常准确的器件。

    我可以使用替代器件来保证准确性吗?

    我们有 TPS2596、但它采用 SOT 封装、电流限制精度仍然比您想要的精度差 (+/- 10%)。

    还有 TPS1641、这是高电压电子保险丝。 这可以满足您的要求 (+/–6%)。

    此致、
    Arush