This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:支持外部同步

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571923/lm5143-external-sync-support

器件型号:LM5143


工具/软件:

您好、

我在此页面上提出了一个问题: LM5143:外部同步支持 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛。 很遗憾、我无法再回复该页面、因为它已被锁定。 因此,在这里发帖答复:

请您确认此信息是否仍然正确:“我向设计人员确认了这一点。 同步频率应在的+–20%范围内  Typica RT 设置的 L 频率值。 我相信您不需要 RT 修整设置、因为您的应用中的外部时钟满足同步标准。“  

我希望您能得到确认、因为在另一个与同一问题相关的 E2E 论坛页面上提供了 相互矛盾的信息:LM25143:TPS40140 外部同步频率范围 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛。 有人说:“当您设置 RT=100kHz 时、无论器件上测量的开关频率是多少、+/–20%都将测得。 您需要考虑内部时钟的变化、以计算开关频率的最坏情况。“

以下哪两项信息是可靠的?

谢谢、此致、

Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    SYNC 频率围绕 RT 编程频率±20%-有关更多详细信息、请参阅数据表。 如果比这宽一点、这应该不是问题。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的答复。

    数据表中的内容为:“±20%  标称值 频率由 RRT“设置。 这是否意味着我可以 忽略给定 RT 电阻器的内部振荡器时钟频率变化? 例如、当 RT 电阻器为 100kΩ 时、开关频率可以在 195kHz 至 245kHz 之间变化。 在支持的外部 SYNC 频率范围方面、我是否可以忽略这一点、仅使用 220kHz 进行计算?

    我在前面提到的论坛通信中收到了关于这个问题的相互冲突的信息。

    谢谢、此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系。 顺便说一下、±20%不是硬性限制。 我怀疑您可以在没有问题的情况下运行±40%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、也谢谢。 我将关闭此主题。