This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:pp5V 问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751EVM, TPS25751, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563991/tps25751-pp5v-problem

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他部件:BQ25756、、 BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用 TP25751 和 BQ25756 评估板。 我已基于两个 EVM 实施了一项设置、与您的参考系统设计(视频)一致。 使用 USB PD 时、系统在充电和放电方面均按预期运行。

但是、我面临着一个与在无 PD 负载的情况下进行 5V 放电相关的问题。 具体来说:

  • 当为 PP5V 供电 4.5V 时、放电成功开始。

  • 当为 PP5V 供电 4.9V 或更高时、放电不会开始。

根据数据表规格、运行的最低电压要求为 4.9V。不过、在这些条件下不会启动放电。

您能否就可能的原因提供建议或提供解决此问题的建议? 我检查了反向电流、当 pp5v 大于 4.9V 时、没有反向电流、并且 PP3 当前正在使用。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Korcan:  

    感谢您联系我们!

    您能否共享正在使用的.json 文件?  

    您如何改变 EVM 上的 PP5V 电压?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    PP5V 额外提供电源。

    是否将电源连接到 TPS25751EVM 上的 TP15? 您是否有任何描述观察到的行为的波形?

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    是的、TP15 用于此目的。

    此外、还使用一个单元格来执行项目。 根据数据表规格、支持 1 节电池。

    我来用示波器 ss 为您进行整理;

    CH1:VAC

    CH2:SW1

    CH3:DRV_SUP

    CH4:REGN

    1) 我为 PDO 1 选择 PP1 源时。 一切正常、工作正常。  

    连接 65W 充电器 (20V/3A):

    5V 电源(耳机盒)电源 (5V/0.25A):

    笔记本电脑用于供电方 (20V/1.5A) 的 USB 端口:

    2) 我只做更改 PP3:

    以下是充电仍在工作 (20V/3A);

    当我连接到耳垫或笔记本电脑时、会看到断续模式

    在断续模式期间、如果断开 J8 带状电缆、打开 BQstudio、设置 EN_REV 寄存器输出将成功进入。 此时没有 TPS25751 控制。

    示波器的其他详细信息可能会出于某种原因向我们展示 TPS25751 可能不是激活的 PP3 源。 从下面的 SS 中可以看到。

    在连接 J8 电缆期间、TPS25751 会连续尝试、VAC = 1.5V。 从蓝色信号看不到尝试切换。

    断开 J8 电缆后、VAC = 2.1V

    将 EN_REV 从 BQStudio 设置为 0V、然后尝试 2 次、开关接通、并从 250mA 充电至具有 5V/VAC 的负载。

    我们需要找出实际原因。 TPS25751 会以某种方式受到保护、或不允许有时间开始开关。 也许这只是一个时间问题,我不知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Korcan:  

    感谢您提供更多信息。 我将在下周初回顾并提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    我已经确定了一个问题:如果 PP5V 高于 4.9V 或等于 5V、则即使选择了 PP3、IC 也开始通过 PP5V 路径放电。 我在 MOSFET(使用 pp5v 的内部电源路径)上验证了这一点。 发生这种情况时、BQ25756 不会开始切换、并且 tps25751 会闭合 VBUS。 此序列连续重复。  

    有可能吗? 控制这个频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Korcan:  

    是的、TPS25751 在隐式合约期间开始通过 PP5V 供电~10ms、然后切换到 PPHV (PP3)。 发生切换时、BQ25756 将启用其电源路径。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    是的、您是对的。 但是、如您所述、选择 PP3 后、VBUS 最初由 PP5V 供电约 10ms。 此后、TPS25751 会关断 VBUS、输出电压会以开/关循环方式反复降至 0V。 在这种情况下、切换不会传输到 PPHV (PP3)。 为什么当 PP5V 低于 4.8V 时、但当电压为 5V 时、不会发生开关? 即使选择了 PP3、本设计中是否也需要使用 5V/3A LDO?

    PP3 似乎是问题的根源。 正如您在示波器捕获中看到的、开关不会启动。 我必须使用 PP1。 为什么我不能使用 PP3?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aya 今天不在办公室,但明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有什么解决方案吗? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Korcan:  

    感谢您的耐心。 我将提供星期四的反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Korcan:  

    [引述 userid=“548546" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563991/tps25751-pp5v-problem/6024379

    示波器的其他详细信息可能会出于某种原因向我们展示 TPS25751 可能不是激活的 PP3 源。 从下面的 SS 中可以看到。

    在连接 J8 电缆期间、TPS25751 会连续尝试、VAC = 1.5V。 从蓝色信号看不到尝试切换。

    断开 J8 电缆后、VAC = 2.1V

    将 EN_REV 从 BQStudio 设置为 0V、然后尝试 2 次、开关接通、并从 250mA 充电至具有 5V/VAC 的负载。

    我们需要找出实际原因。 TPS25751 会以某种方式受到保护、或不允许有时间开始开关。 也许这只是一个时间问题,我不知道。

    [/报价]

    您是否尝试过使用 BQStudio 读取状态寄存器? 我可以邀请 BQ 专家查看。  

    我还建议在选择 PP3 为 PDO1 供电(未连接 BQ Studio)时、在 BQ 和 PD EVM 之间捕获 I2C 日志。  

    此致、  

    Aya Khedr