This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:需要帮助确定这是哪个 LP2951 元件或区别是什么

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572399/lp2951-need-help-identifying-which-lp2951-component-this-is-or-what-the-differences-are

器件型号:LP2951


工具/软件:

您好、  

 LP2951ACM-3.3/NOPB 之间有何区别。  LP2951ACM-3.3/NOPB.B 和 LP2951ACMX-3.3/NOPB 

我的旧设计上有 LDO、上面具有 2951A CM33C 标识、但我无法区分这是哪个 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如果这是一个较旧的单元、则很可能是 LP2951ACM-3.3/NOPB 或 LP2951ACMX-3.3/NOPB。 这两个器件型号之间的区别在于卷带尺寸 — X 表示较大的 2500 件卷带包装数量、而非 X 以 95 件的管形式提供。  

    B 后缀较新、表示关税影响。 更多信息可在此处找到: https://www.ti.com/ordering-resources/import-details.html

    所有三个器件共用同一个顶部标记。  

    此致、

    Alex Davis