This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25190:EN 为低电平时、固定输出选择和 VCC 行为

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568007/lm25190-fixed-output-selection-and-vcc-behavior-when-en-is-low

部件号:LM25190


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

LM25190 说明中说明了绑定 FB→VCC 选择 A 12V 固定输出 和绑定 FB→AGND 选择 A 5V 固定输出 (请参阅表 6-1)。

但还请注意、采用了此配置 锁存 只有在器件断电((VCC 降至 UVLO 下降阈值以下)然后再次上电((VCC 升至大约 4.8V 以上)后、才能更改和。

为确保我们正确实施、您能否确认以下几点?

  1. 拉低 EN 是否会关断 VCC?
    特别是在何时 EN 被驱动至低于关断阈值 、执行 内部 VCC 偏置稳压器 然后关闭 VCC 衰减到其 UVLO 以下 、从而清除固定输出锁存器? 或者、要在 5V 和 12V 固定模式之间切换、是否必须这样做 对 VIN 下电上电 而是?

感谢您的支持、如果需要其他信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们需要就此问题向您回复。  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了使 VCC 衰减、您需要将 EN 拉至 0.55V 以下。 当 EN 介于 0.55 到 1V 之间时、器件将处于待机状态、VCC 仍将工作。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第 6.3.3 节。

    谢谢您、

    Joshua Austria.