This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:何时在 TPS65381A 之前添加额外的浪涌抑制器?

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572694/tps65381a-q1-when-to-add-additional-surge-stopper-before-tps65381a

器件型号:TPS65381A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具/软件:

您好、专家、

我们正在 汽车安全应用中使用 TPS65381A(为 TMS570LC4357 供电)。  我们正在尝试了解 TPS65381A 之前是否需要额外的浪涌抑制器 IC、或者何时需要。  本   π 应用手册展示了在 Δ Σ 滤波器和反向电压保护之后连接到电池的 TPS。  不包括额外的浪涌抑制器 IC。   TVS 二极管加  π μ F 滤波器和反向电压保护是否足以处理现代车辆中的负载突降、或者浪涌抑制器 IC 通常是否与 TPS65381A 结合使用?  感谢您在这里分享您的体验。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    说明 TI 如何验证您建议的器件是否合适。 但是、TI 不会验证客户解决方案。 您将需要针对您的特定用例验证解决方案。  

    此致、

    Michael Hernandez