This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:关于封装信息

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563091/tps25810-regarding-the-package-information

器件型号:TPS25810


工具/软件:

您好的团队、

关于数据表第 33 页的表格、我看到每个 SPQ 都列出了两列。
我不确定这两列之间有何差异。
您能解释一下它们之间的区别吗?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将把这个交给营销团队来回答这个问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的答复。

    假设营销团队中的某个人会在此主题中做出响应是正确的吗?

    BR、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在数据表中向上滚动、则两个器件都有 A 和 B 版本、它们代表不同的器件流程。 据我的理解、这些行的重复就是要代表这一点。

    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon-San、

    感谢您的答复。

    我了解有关重复型号的问题。

    为什么下图中具有相同型号的商品具有不同的尺寸?

    这是否也是上述原因造成的?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyohei-San,

    对于您的封装问题、这可能是个拼写错误、因为 A/B 的两个相同部分通常没有不同的封装。

    在该数据表上、您将找到此链接: https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=SLVSCR1C&partnum=TPS25810

    请在此处提交您的申请、我们的数据表团队将联系您的答案。

    同时、请关闭以下页面中从下一页“WQFN 通用封装视图“开始的尺寸

    -Jon