This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2819-Q1:上电和断电期间的输出状态。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2819, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572590/tps2819-q1-output-state-during-power-up-and-power-down

器件型号:TPS2819-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2819TL331

工具/软件:

早上好、

您能告诉我、在 VDD 电源上电和下电期间器件输出会发生什么情况(我们使用 15V 电源)。

 TPS2819 的控制输入由 TL331 的集电极开路输出驱动、并使用 10k 上拉电阻器上拉至 TPS2819 LDO 的 VCC 输出。

此致

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    当驱动器上电和断电时、输出引脚的逻辑将遵循输入引脚上的逻辑。  即使在上电期间、输出引脚上的逻辑高电平也会跟随 VCC 上的电压。 请参阅数据表中的下图。  

    请注意  运行 、在预驱动电路提供足够的电源以开始工作之前、OUT 的状态为高阻抗。 因此、我们建议确保在上电和断电期间输入保持低电平。  

    我们的许多器件都具有欠压锁定 (UVLO) 功能。 UVLO 监控栅极驱动器的电源引脚、以确保电压保持在特定阈值以上、从而确保正常运行。 UVLO 可防止输出切换、直到电压达到特定阈值。 我们很乐意帮助您为您的应用选择正确的器件。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Amy