This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:GPIO 上拉电阻器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572463/tps65219-gpio-pull-up-resistor

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TPS62872-Q1

工具/软件:

尊敬的支持团队:

如 SLVUD09 的图 2-1 所示、我将 TPS6521910 的 GPIO 连接到 TPS62872-Q1 的 EN。
www.ti.com/.../slvud09.pdf

TPS62872-Q1 支持告诉我、TPS62872-Q1 需要 15kΩ 或更高的上拉电阻器。
e2e.ti.com/.../6054216

TPS65219x 检查清单指出、典型值为 1kΩ 至 10kΩ。
www.ti.com/.../slvafe2

数据表似乎推荐使用 10kΩ。

是否可以按下图所示使用 15kΩ 上拉?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    是的、这里的 15k Ω 上拉电阻器将正常。

    建议将 10k Ω 作为功耗和噪声平衡的典型值、
    10k Ω 和 15k Ω 之间的差异将是最小的。  

    此致、
    Sarah