This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:VC 引脚保护

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573141/bq79616evm-021-protection-on-vc-pins

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

尊敬的专家:

在 BQ79616 评估板的原理图中、它使用 RC 来保护 ESD 和热插拔与 VC 引脚的连接。

我尝试提高 ESD 的性能、例如在 RC 之前添加双向 TVS、如下所示:

我的问题是:

1) 根据 TI 的经验、添加 TVS 是否需要提高 ESD 性能? 或 RC 是否足够好?

2) 双向 TVS 或单转换 TVS、哪一个更适合这种情况?

由于 BQ79616 VC 至 AVSS 应大于–0.3V、因此此处的单向 TVS 可以保护 VC 上的负电压免受误连接的影响。 对吗?

3) 如果遵循参考设计、则仅使用 RC 滤波器。 但连接错误、例如反向连接。 VC 引脚可能获得负电压。 BQ 能够承受负电压或将被负电压损坏?

非常感谢。

Alex