This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2969:BQ296900T 的原理图审阅

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572995/bq2969-schematics-review-for-bq296900t

器件型号:BQ2969


工具/软件:

e2e.ti.com/.../OEPL_5F00_HHTi_5F00_BMS_5F00_0825_5F00_V100.pdf

尊敬的 TI 团队

请查找此处随附的原理图。 如果我错过了一些东西,请给我一个评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Akhil、

    原理图看起来良好/符合数据表中的要求。 我唯一不确定的是右上角的电路。 0 欧姆电阻器 R1 和 R2 的用途是什么?

    谢谢

    Arnold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arnold—早上好、

    我仅将 0Ω 电阻器用作旁路选项(以防晶体管电路无法按预期运行)。 BQ296900T 的 REG 引脚连接到 MOSFET (DMN32D2LFB4-7)—您能否查看并确认此连接? 我们的目标是检测欠压情况并在发生欠压情况时可靠地关闭系统。

    谢谢  

    Akhil