This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:针对电流吸收器应用的过流保护

Guru**** 2813745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5170, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572331/lm5145-overcurrent-protection-for-current-sink-application

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM5170LM5171

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望在接收端应用中使用 LM5145。

目前、其电路板已成功灌入高达 10A 或更高的电流。

然而、这些设计人员在灌电流操作期间意识到过流保护功能不工作。
(它们使用 MOSFET RSDON 电流检测)

是否有任何方法可以 在受电应用期间实现过流保护?
也可以添加外部元件或器件。

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:  

    将此请求路由到相应的团队成员。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是指从 VOUT 到 VIN 的反向功率传输? LM5145 并非如此。 看看 LM5170 或 LM5171 是双向的。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim-san、

    是的、反向功率变换从 VOUT 到 VIN。

    虽然客户已经使用 LM5145 开发了电路板、但他们无法更改电路板。

    是否可以通过在负载处添加分流电阻器并按下图所示连接 ILIM 引脚来实现过流保护?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILIM 基于 RDSon 或 Rs 负压降、因此不会起作用。