This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65020:在达到 DCDC2_EN V_IH (min) 之前、DCDC2 导通

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572437/tps65020-dcdc2-is-turning-on-before-dcdc2_en-v_ih-min-is-reached

器件型号:TPS65020


工具/软件:

我将使用此器件上的所有 3 个转换器。  当 DCDC1 和 DCDC3 在各自的 EN 引脚达到~1.15V 后导通、DCDC2 输出在其 EN 引脚为~700mV 时导通。 我意识到、从技术上讲、这可能被视为介于 V_IH (min)=1.3V 和 V_IL (max)= 0.4V 之间的不确定状态、但这在多个电路板上可以非常可靠地重复。 为什么 DCDC2 上的 EN 电压阈值与 DCDC1/3 上的 EN 电压阈值不同?

DCDC2_EN(左)与 DCDC1/3_EN(右)

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、  

    感谢您在 E2E 上联系我们。 请注意、TPS65020 是一款较旧的器件、因此支持可能有限。  

    我要说的是、我同意这是一种灰色区域、因为 0.7V 高于 VIL 阈值、但并未完全处于 VIH 电平。  

    您从什么时候测量 EN 引脚的电压? 使能信号置为有效和每个直流/直流转换器的实际启动之间应至少有 170us 的延迟。

    遗憾的是、我手头没有任何类型的 EVM 来确认此器件行为。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的答复。 EN 电压在 170 μ s 之前大致相同。 我们将提出一种替代解决方案、使 EN 电压不会处于不可预测的状态。

    如果 TPS65020 是较旧的器件、TI 是否建议使用功能相似的较新替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、  

     我建议查看的较新器件是 TPS65219x 系列。
    具体而言 、TPS6521905 是一个用户可编程的选项、允许事先对序列时序和电压电平进行预编程。

    不确定您是否希望为特定 SoC 供电、但用户可编程性使其成为非常灵活的解决方案、适用于任何定制应用。

    它具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO

    如果您有任何其他问题、或者想要更具体的器件建议(如果您需要更具体的要求)、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah