This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92611-Q1:设计短路检测和连续性检查

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92611-Q1, ATL431LI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572892/tps92611-q1-designing-a-short-circuit-detection-and-continuity-check

器件型号:TPS92611-Q1
主题中讨论的其他器件: ATL431LI-Q1

工具/软件:

大家好:

我正在设计 测试夹具/测试台 非常感谢您提供的建议和指导。

主要目标是:

  • 检测短路 并提供清晰的指示(例如, LED 或蜂鸣器 )。
  • 检查导通性 并指示连接是否正常。
  • 向控制器发送信号 (微控制器或 PLC)、用于记录结果或触发进一步操作。
  • 以确保整个系统正常 操作人员和被测器件 (DUT) 均安全 —无损坏或读数不正确的风险。

我正在寻找以下方面的意见:

  • 或电路设计 以检测短路并验证导通性。
  • 简化设计 防止误报/漏报 特别是在嘈杂的环境或不同的负载条件下。
  • 如何做到最好 将测试夹具与控制器连接 用于通过/失败状态报告。
  • 不限 推荐的元件 (运算放大器,比较器,光隔离器等)或您认为有效的参考设计。

如果您从事过类似系统的工作或对最佳实践有见解、非常感谢您提供的建议!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viknesh、

    我知道为什么您可能会考虑使用该器件进行短路检测、因为它提供恒流源。

    我们有一个应用手册、介绍了如何使用 ATL431LI-Q1 作为比较器来在 TPS92611-Q1 中进行分立式故障检测、但为其他元件设计检测电路将不在本论坛的讨论范围内。  www.ti.com/.../slvafe5

    如果您有 任何与我们的 LED 驱动器相关的问题、敬请告知。

    此致、
    以赛亚书