This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:原理图确认

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TPS61322, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569183/lmg5200-schematic-confirm

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: TPS61322INA281

工具/软件:

尊敬的团队:

我们可以要求您查看此原理图、看看是否存在任何问题? 感谢您的帮助并向您学习。

e2e.ti.com/.../LMG5200.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢分享原理图。 我将查看并提供反馈给您。

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    请在下面查看我的评论:

    请参阅下图:

    • 请考虑为 VCC 使用 1uF 和 2.2uF 的电容器
    • 分离 AGND 和 PGND、以提高信号完整性。
    • 有关此方面的进一步参考、请参阅 EVM sch 和布局 Altium 文件:

    https://www.ti.com/tool/LMG5200EVM-02#design-files

    谢谢、

    Subhransu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Subhransu、

    有了它,感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Subhransu、

    我们想谈谈使用 LMG5200 形成全桥(H 桥)的问题。

    1. 在设计中,是否足以保证两侧的对称性?

    2. 在连接的电路中,是否可以使用两组 PWM 信号来控制两个 LMG5200 模块的上下电桥?

    3.  我们还需要注意什么?

    感谢您的支持。 并向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 James、
    我将 LMG5200 用于频率低于 5MHz 的射频加热器应用。
    我计划使用两个 LMG5200 器件形成一个由两组控制的 H 桥
    具有死区时间生成功能的同步对称 PWM 信号、用于驱动高侧和低侧。

    问题:e2e.ti.com/.../LMG5200_5F00_H_5F00_BRIDGE_5F00_SCH.pdf

    PWM1 连接到 U8 的高侧和 U9 的低侧。 是否适合使用
    是否具有相同的 PWM 信号以这种方式驱动两个 LMG5200 器件的 MOSFET 栅极?

    PWM2 连接到 U8 的低侧和 U9 的高侧。

    LMG5200 EVM 参考板使用半桥配置。 将该引脚用作全桥并在 5MHz 频率下正常运行是否可行?

    是否适合使用 TPS61322 稳压器为两个 LMG5200 器件的 VCC 引脚供电?

    在此设计中、是否适合使用 INA281 在 H 桥的低侧进行电流检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对全桥使用 2 个 LMG5200 单元没有问题。 可以使用 2 组信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以有一个公共信号用于驱动一个器件的高侧和另一个器件的低侧。  

    只要稳压器确保在 VCC 上提供建议的电压电平、这里就不会出现问题。

    器件的栅极驱动器能够在 5MHz 处驱动它。  目标应用电路和热设计的开关损耗将是确保在高开关频率下运行的决定因素。

    您可以 在此处使用 INA281 电流检测放大器。