This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CD:完整性检查

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571355/lm74800evm-cd-sanity-check

器件型号:LM74800EVM-CD


工具/软件:

大家好!

我尝试使用以下基于 LM74800 的访问控制在 4 个源中的 1 个源之间进行选择、然后馈送负载。  该系统旨在支持 9V 至 30V 的输入电压。

通电且 MCU 通过查看分压器上的电压选择了输入、EN 设置为高电平 (3.3V)、 Vbat1 为(本例中为)15V。  我在输出漏极上只获得约~6 的电流。

感谢您提供的任何帮助。

下面的 cct 只是 4 个中的 1 个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您需要使用的最大输入电压是多少?

    包括瞬变

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标称 24V — 瞬变是未知的 ATM。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您能检查一下并告诉我吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、没有一致的最终环境可以“知道“这一点。  我们通常使用电池、因此不会产生尖峰的电感负载/源。  虽然我很感激这会影响 MOSFET 的选择、但主要问题是输出电压不是完整的输入量、即使输入上升到 30、也绝不会高于~6.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将在当地度假、并在星期一上回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    所使用的共源极拓扑似乎存在问题。 您是否可以尝试将 R24 从 10k 降低到 3.3k、然后重试。

    此致、

    Shiven Dhir