This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:根据 ISO 7637-2 脉冲评估所连接的保护电路

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572700/lm74502h-q1-evaluating-attached-protection-circuit-against-iso-7637-2-pulses

器件型号:LM74502H-Q1


工具/软件:

TI 团队大家好、

我将评估使用 LM74502HQDDFRQ1 的现有保护电路。 电路已连接。

e2e.ti.com/.../Protection-circuit.pdf

我想知道在以下电压电平下根据 ISO 7637-2 脉冲测试该电路时是否会遇到问题

建议将 MOSFET 更改为 VDS 额定值更高的 MOSFET、还是将输入 TVS 二极管更改为额定功率更高的二极管?

目前、当输入电压超过 43V 时、保护电路会断开电源线  

任何建议或指导都将非常感谢。

谢谢您、
Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将在当地度假、并在星期一上回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven Dhir、
    享受你的假期!
    期待您对星期一的回复。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    考虑到、可以将 Q6 更改为 200V FET。

    ISO 7637-2 具有脉冲 5A、可达到该电平。

    考虑脉冲 5A、您还需要更改 TVS D11、使其不会尝试钳制(脉冲 5A 非常强)

    如果不需要脉冲 5A、您的原理图就可以了。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    非常感谢您的支持。

    如我在标准中所见、不需要测试脉冲 5a 和 5b。