This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772EVM-HP:LM51772 EVM 反向电流和电压及其他问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569434/lm51772evm-hp-lm51772-evm-reverse-current-and-voltage-and-other-questions

部件号:LM51772EVM-HP
主题:LM51772 中讨论的其他器件

工具/软件:

LM51772 EVM 电路板设置

  • 左侧:电源

  • 右侧:蓄电池

为强制电流从右向左流动、LM51772 EVM 板的输出电压设置为低于电池电压。

问题 1: 如果反向设置的电流无法流入电源、会发生什么情况? LM51772 EVM 板将电压提高了多高?

一般问题:

问题 2: 当使用其他电感器(例如 Coilcraft SER2915L-472KL)时、是否会出现更大的电磁问题、因为它没有完全封闭?

问题 3: 是否可以将电路板安装在钢制外壳中而不会导致其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    LM51772 是一款双向降压/升压转换 器、如前所述、电流方向并不决定电池或输出的电压电平。 您可以参阅下面的应用手册、其中介绍了如何定义电流方向以及如何更改电流方向。

    LM5177 降压/升压转换器的反向电流运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    如果电源无法从负载获取电流、则需要在 DEM 模式下运行该器件、但不允许负电流。

    您可以使用任何电感器、只要满足转换器的基本需求、例如适合系统的建议电感(请参阅快速入门计算器)即可。

    只要确保没有对外壳短路、并且热量可以从外壳中散发出来、我就不会看到将电路板放入外壳时出现任何问题。 请注意、按照电路板上的说明、这些电路板不得转售。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    实际上、正如我提到的、电流方向完全由输出端的电压差决定。 您可以在正确的应用手册 ( www.ti.com/.../sdaa068.pdf) 中逐字找到它 、其中显示低于 3.5:“只要输出电压高于设定电平、功率级就会以反向模式运行。“

    对于像我这样盲人的人来说、解决方案当然是 IVP 输入电压保护。 我不知道怎么可能会错过这么久,但我做到了。