This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR66430:检查 PN#LMR66430R3RXBRQ1 (SO# 431217) 的顶部标记

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571736/lmr66430-check-top-marking-for-pn-lmr66430r3rxbrq1-so-431217

部件号:LMR66430


工具/软件:

高科技、

PN #LMR66430R3RXBRQ1

来自 PO#029-DK227 的 27 个、具有 D/C 2432 和批次代码 4400534CL4

我们的客户收到了上述部件、但发现实际顶部标记显示“PR3R3Q"为“为附加图像、与显示的“LRR3SQ"规格“规格不匹配。

您能否帮助检查物理标记是否正确?

如果是、是否有任何关于标记更改的 PCN?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否告诉我们您从哪个分销商处获得设备?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    器件来自 Mouser。  


    该代码来自 Mouser PO# 029-DK227。

    TI D/C 2432 和批次代码 4400534CL4

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  
    该代码来自 Mouser PO# 029-DK227。

    TI D/C 2432 和批次代码 4400534CL4

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将作为产品工程师、看看我们能否提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我们产品工程师的回应:

    量产器件 LMR66430R3RXBRQ1 具有顶部标记 LRR3SQ

    如果第一个字母是“P",“,通常、通常表示原型。

    因此、您可能有一些旧的原型器件。

    谢谢