This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685EVM:TPS1685EVM 电流消耗和 TPS16851 工作区域

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1685EVM, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572732/tps1685evm-tps1685evm-current-draw-and-tps16851-area-of-operation

器件型号:TPS1685EVM
主题: TPS1685 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们正在尝试实现 TPS16851 来避免射频测试插座损坏、并使用 TPS1685EVM 作为概念验证。

其中一个问题是、TPS1685EVM 在上电时消耗~μ A 31mA。 对于器件的生产测试、我们需要在特定电流下进行偏置、还需要进行 uA 级泄漏测量。

在应用中、是否可以将绘制 31mA 的电路移至单独的 Vdd 设置、然后让 Vinput 仅为我们的 DUT 供电?

此外、

我们的 DUT 在 10-100 个用例中的工作电压为 50V、电流高达 15A、具体取决于所使用的脉冲。 是否可以使用单个 TPS16851、或者是否需要使用多个? 我们正在尝试在空间受限的生产测试板上实现这一点。 如果有其他更适合的选择,我们愿意接受建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您为应用选择 TPS1685。

    是的、您当然可以使用单独的 VDD 偏置。

    TPS1685 的额定电压为 80V 和 20A、因此可以轻松通过 15A 脉冲。 如果由于过流而不想闭锁电子保险丝、请确保使用 iTIMER。

    谢谢  
    Amrit