This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:在 Tina 和 LT SPICE 中仿真过程中出现 Im 端符号错误

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571377/tps2640-im-facing-symbol-error-during-simulation-in-tina-and-lt-spice

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

我正在尝试对进行仿真 TPS2640 通用串行器件 TINA-TI LTspice 。 但是、仿真没有按预期工作、在 LTspice 中它显示错误、在 TINA-TI 中它指示模型无效。 我的目标是使用对该应用进行 TPS2640 仿真 24V 输入、24V 输出和 400mA 的负载电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    欢迎来到 E2E。 很抱歉耽误响应。

    TPS2640 是在 PSPICE 中进行仿真的模型。 请使用可免费获得的 PSPICE for TI。

    谢谢  
    Amrit