This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22908:TPS22908YZTT

Guru**** 2602765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571372/tps22908-tps22908yztt

器件型号:TPS22908


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

Δ — Σ 转换器  TPS22908YZTT 用于为摄像机连接器生成 1.8V 电压的负载开关、在板上电后、1.8V 将降至 1.3V 电 压、并将相同的 1.8V 电压作为时钟缓冲器的输入、在板上输入【用于重置摄像机】和振荡器【时钟生成】。

它 在启用 SIP 的负载开关后会散发更多热量。 我们检查了电路板中的短路、一切都正常。  

我随附了供您参考的原理图  

请就上述问题向我们提供建议。

此致、

Kaliga  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaliga、

    很抱歉耽误你的时间。  上周是 OOO。

    流经负载开关的电流超过 1A。 您是否测量过它?

    谢谢  

    Amrit