This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25833-Q1:输出电流限制行为

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25833-Q1, TPS25831Q1EVM-062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572750/tps25833-q1-output-current-limit-behavior

器件型号:TPS25833-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25831Q1EVM-062

工具/软件:

您好!

我当前正在将 TPS25833-Q1 用于 USB 充电器设计、并对 TPS25831Q1EVM-062 EV 进行了一些测试。 视图。
很明显、 TPS2583X-Q1 系列可以在有或没有外部 FET 的情况下工作、以管理电流限制。 由于空间限制和成本限制、我们项目的目标是不要使用外部 FET

对于该工程、电流限制的理想输出范围为 3A 至 3.6A。 考虑到 TPS2583X-Q1 系列电流容差为 10%、因此计算出的 Iilimit 为 3.3A(这样,容差为 3A 至 3.6A)。
对于这些测试、设置了以下电阻值:

RILIMIT:5.86kΩ  
RSET:300Ω
RSNS:15mΩ

使用外部 FET 的基准测试中、当输出电流达到计算的阈值(约 3.6A)时、FET 将激活、并按预期切断输出

在 没有外部 FET 的基准测试中、当输出电流达到计算的阈值(约 3.6A)时、 组装在电动汽车中的 TPS25831。 电路板将电流保持在阈值限制范围内(约 3.6A)、但随着输出负载的增加、电压开始下降、使器件用作电流源、其中电流保持固定(尽可能器件)、电压开始下降
即使施加高负载、也不会发生输出限制。 该器件不断尝试将电流保持在 Iilimit calculated 范围内、但电压不断下降、从而调整降压频率以保持功率恒定

 在不使用外部 FET 的情况下使用 TPS2583X-Q1 系列、是否可以在达到 Ilimit 时切断输出? 或者、 是否只能使用外部电路通过 TPS2583X-Q1 的使能引脚进行控制?

谢谢、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique、

    我会对此进行研究、并尽快回复您。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique、

    这是在出现小过载情况时的预期行为、用于将输出功率保持在低电平。

    当出现硬短路或 VBUS 至 GND 时、该器件将触发降压断续运行。 请参阅数据表中的第 10.3.10.4 节。

    如果不希望断续运行导致硬短路或在轻微短路条件下触发较低的 VBUS 电压、建议使用 FET。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Seong。 我们将设法使用 FET 进行 VBUS 控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrique、

    好的。  

    我将结束该主题。 如有任何其他问题、请创建一个新问题。

    BR、

    Seong