This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:缓慢地完全漏极(低于 2.8V)电池充电

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573409/bq24040-fully-drain-below-2-8v-battery-charge-slowly

器件型号:BQ24040


工具/软件:

您好、先生、

已将电池放电至 2.6V。 现在、我们从 6 小时开始为其充电。 充电电流由仪表显示为 0.175mA、VOUT (BQ24040DSQR 的引脚 10) 上的电压为 1.3V。 电池容量:3000mA H. 热敏电阻放置在电池负极端子附近。
随附电路图。 请检查电路并告诉我问题。
此致、
Chirag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirag:

    BQ24040 原理图看起来正常。 PG 和 CHG 引脚在做什么?

    此致、

    Mike Emanuel