This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:MOSFET 驱动器输出端出现振铃

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553558/ucc27200-ringing-at-the-output-of-my-mosfet-driver

器件型号:UCC27200


工具/软件:

您好、

我正在设计一款采用推挽式拓扑来驱动 UCC27200 MOSFET 的升压转换器。  我想使用 100KHz 变压器将 24V 直流电池升压至 380V。  我使用 C2000 LaunchPad 以 50%- 100%的占空比驱动我的 PWM。  以下是振铃快照

     

随着信号在电路中传播、振铃会进一步放大。  如何减少或消除振铃? 在拓扑的 MOSFET 驱动器电路中、振铃是否正常?  我已经回顾了我的硬件设计、但振铃持续存在。

我们将使用 tiduai7(TIDA-BIDIR-400-12 双向直流/直流转换器)应用报告和 相移全桥 转换器基础知识作为设计指南的一部分。  我有一些困惑的问题  

 是 UCC27200 在两个方向(升压和降压)共用的振铃。

2. 适用于两种拓扑或仅适用于降压转换器的钳位(有源和无源)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    所附的示波器是否会触发 HO 和 LO 输出?

    您能否发送设计的原理图和 PCB 布局? 振铃可能是 由快速输出压摆率或由于布局而产生的 PCB 寄生效应引起的。 经过优化的 PCB 布局并向驱动器输出添加外部栅极电阻可以降低输出压摆率并减少振铃。  

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在执行另一项任务时、我会返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abayomi:

    您能解决这个问题吗?  

    如果您有任何其他问题、请随时重新打开该主题。

    此致、

    Amy