This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:无法使用 bqStudio 连接到 EV2400

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27427EVM, EV2400, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573187/bq27427evm-unable-to-connect-to-ev2400-using-bqstudio

器件型号:BQ27427EVM
“主题“中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ27427

工具/软件:

我们无法在 bqStudio 上看到 BQ27427EVM 连接到 EV2400。

EV2400 固件已更新至版本 0.32。

首先、我们尝试使用 bqStudio 版本 1.3.101 、但当器件类型选择列表显示在“Auto Detect Device“下时、它会显示“None",“,如果、如果我们选择“Gauge"并“并按“Next",“,BQ27427、BQ27427 不会显示在器件列表中。

安装 Beta 版本 1.3.128 后、仍然会在“Auto Detect Device“中显示“None",“,但、但现在启动该应用时、我们在器件类型列表中选择“Gauge"时“时、BQ27427 显示为一个选项。 但是、如果我们选择它并按“Finish"将“将地址保留为“Default",“,则、则会收到一条警报、指出检测到的器件与应用不兼容、并使用示波器分析 I2C 总线、我们可以看到对 0x0B(0x16 8 位地址)进行几次 NACK 写入尝试。 由于 BQ27427 地址为 0x55(0xAA 8 位地址)、这是预期地址。

如果我们选择地址 0xAA、我们仍然会看到一些写入地址 0x16 的尝试、但随后会 对地址 0xAA 进行一些写入/读取、 “Auto Detect Device“下会显示“427_2_2",“,并且、并且我们会收到一条带有以下消息的“Device Type Missing“警报:
“找不到该器件的目标 bqz。 请手动选择设备类型!!“
在警报上按“OK"后“后、选择“0427_2_02-bq27427.bqz"并“并按下“Finish"按钮“按钮、我们将收到另一条警报、其中显示消息“No response at address 0xAA“。 在 I2C 总线上、我们会看到对地址 0x0B(0x16 8 位地址)进行写入尝试、然后对地址 0x55(0xAA 8 位地址)进行写入、其值为 0x22 0x3E、其中最后一个字节未得到确认。

您能否告诉我们可能缺少哪些程序或我们可能尝试的其他程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您 在 bqStudio 配置文件夹中有 0427_2_02-bq27427.bqz、则 bqStudio 必须在没有任何提示的情况下自动检测 EVM。 假设您的设置正确、这是一个 100%可靠的过程。

    以下是操作步骤:

    1.将 EVM 连接到端口 2 (I2C) 的 EV2400。

    2.通过 USB 将 EV2400 连接到 PC。

    3.将电池或电源连接到 EVM 上的 PACK+和 PACK-。 请勿使用 EVM 上的任何跳线(EV2400 在 SCL/SDA 上具有集成上拉电阻)。

    4.启动 bqStudio。

    bqStudio 将查询 Windows USB 来获取 EV2400。 如果找到、它将从已知电量计读取数据。 bq27427 将响应子命令 DEVICE_TYPE 和 FW_VERSION、该子命令将返回 0x0427 和 0x0202。 bqStudio 然后搜索以 0427_2_02 开头的.bqz 文件、使其找到 0427_2_02-bq27427.bqz 并加载此文件中的信息、这些信息将上拉 bq27427 寄存器视图。

    因此、如果这不起作用、那么 bqStudio 无法识别 EV2400、或者无法从 EVM 读取 DEVICE_TYPE 或 FW_VERSION、或者 CONFIG 文件夹中没有 0427_2_02-bq27427.bqz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速答复。
    我使用的是端口 1、更改为端口 2 解决了问题。