This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:适应问题

Guru**** 2797215 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB211A, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565884/hd3ss3220-adaptation-issues

器件型号:HD3SS3220
Thread 中讨论的其他器件: TUSB211ATUSB211

工具/软件:

尊敬的团队:

我在调试 HD3SS3220IRNHR 时遇到了一些问题。 您能帮助我解决这些问题吗?

1、Type-C 电缆 1 +笔记本 1 +电路板,可通电;
2、比较 1:用 Type-C 电缆 1 +笔记本电脑 2 +电路板更换笔记本电脑电源后、电源无法切断、出现 5V 循环通电和断电现象;
3、比较 2:换线、Type-C 线 2 +笔记本电脑 2 +电路板、可供电;
4、与 3 相比,使用 Type-C 电缆 2 +笔记本电脑 1 +电路板切换回原来的笔记本电脑电源;
关于上述四个测试条件、出于某种未知原因、是由于计算机或电缆 CC1/CC2 的上拉和下拉导致的? 我们担心客户的计算机或电缆在稍后的发货中不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供您所使用的 HD3SS3220 的原理图? 预期方向是 DFP、UFP 还是 DRP?

    [quote userid=“526468" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565884/hd3ss3220-adaptation-issues Type-C 电缆 1 +笔记本电脑 1 +电路板、可通电;
    2、比较 1:用 Type-C 电缆 1 +笔记本电脑 2 +电路板更换笔记本电脑电源后、电源无法切断、出现 5V 循环通电和断电现象;
    3、比较 2:换线、Type-C 线 2 +笔记本电脑 2 +电路板、可供电;
    4、与 3 相比、使用 Type-C 电缆 2 +笔记本电脑 1 +电路板切换回原来的笔记本电脑可供电;[/报价]

    如果可能、我也希望使用方框图来实现此目的。 这个描述有点难理解。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     原理图 如下所示、计算机正在为我的器件供电、它应该是 UFP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您知道 Type-C 电缆是否有任何差异吗? 例如、电缆 1 是有源电缆、还是两种电缆都是无源 Type-C 电缆?

    是否可以在两种设置中监测 CC 引脚、看看 CC 方向是否存在差异?  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     两根电缆均为无源 Type-C 电缆。更新清晰的 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误您的时间、此主题在 E2E 仪表板中丢失了。 这一问题已经解决、因此将来不会发生。

    关于原理图:

    1) 这些总线的交流耦合状态是什么?

    2) 该器件看起来像是为 UFP 模式运行而设计、限制为 5V 3A。 在这种情况下、不会使用 ID 引脚。 另外、Vbus 似乎也将为该器件供电、这应该没问题。 使用 OUTx 引脚报告与 SoC 的连接可能很有用、但如果不需要此连接、也可以这样做。

    3) 此处的控制信号看起来正常。

    4) 输出引脚上的电容看起来正常,但也可以分享 USB Type-C 连接器原理图吗?

    5) 不建议将 TUSB211 用于新设计、我们是否可以更换为 TUSB211A?

    您是否能够更好地了解黄色针脚的位置? 以绿色突出显示的引脚正常。

    关于调试。

    您能否分享以下场景的波形?

    无连接 正常方向连接 翻转方向连接
    CC1      
    CC2      
    OUT1      
    OUT2      
    OUT3      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。