This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:电池电芯与电池包之间差异的影响

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571050/bq27520-g4-effects-of-differences-between-battery-cells-and-battery-packs

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

ChemID=7661 在 bqStuio 中注册是否仅是 CELL 的属性?


Panasonic、UF463443GUM (820mA)、7661、LiMn2O4 (CONI)/碳粉、4.2V

我们正在考虑的电池是配备 UF463443GUM (820mA) 的电池组。

GPCCHEM 报告中也选择了此 ChemID=7661。

当我设置 ChemID=7661 并运行学习周期时、Update Status 变为 02、Ra 表得到更新而没有出现任何问题。

/******************************************************* /

设计容量: 820mA

充电电流:410mA (C/2)

Tabper 当前: 40mA

放电电流:110mA (C/7.5)

满充电压:4200mV

端电压:3200mV

/******************************************************* /

不过、SOH 低至 94%或 95%。

您是否认为 SOH 的这种下降是由电池组保护电路的阻抗引起的?

在这种情况下、除了将此电池组发送给贵公司并创建新的 ChemID 之外、是否有任何其他权变措施?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOH 定义为 100%*round (FCC_SOH / Design Capacity)。

    FCC_SOH 是 25°C 时的虚拟 FCC、其中包含 SOH 负载电流。 它使用充电和放电设置 (Charging Voltage、Taper Current、Terminate Voltage)、因此如果您将电量监测计配置为使用的值小于电池的最大 DOD 范围、则 SOH 可能无法达到 100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们知道可以通过增加充电器收尾电流来增加 SOH。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOH 应通过较低的收尾电流上升(因为这会导致更大容量)。