This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:备选器件建议

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572934/bq27546-g1-alternate-part-suggestion

器件型号:BQ27546-G1


工具/软件:

您好:

我们已经最终确定了 BQ27546YZFR-G1 器件、用于对 4.4V 2400mA 电池进行电量监测。 但是、它仅采用 BGA 封装。 请帮助我们查找采用不同封装且价格和性能相同的类似器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他封装类型中没有类似的电量监测计(这不是 NRND)。

    bq27441 采用 VSON 封装、略有不同。 它运行相同类别的算法、但仅限于几种化学物质。