This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:电池充电器模块建议的 REQ

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24810, BQ24725A, BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573384/bq24725a-req-for-battery-charger-module-suggestion

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件:BQ24810BQ24800

工具/软件:

我希望选择一款能够在单个模块内满足以下要求的电池充电器 IC:

  1. 能够为多达 4 节电池充电(电池电压/电流:11.2V/ 4000mA)
  2. SMBus 电量监测计监控
  3. 支持多化合物、CC、CV 和监控功能

请查看这些规格并分享您的反馈和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanan、

    支持多化合物、CC、CV 和监控功能
    最多可为 4 个电芯充电(电池电压/电流:11.2V / 4000mA)

    是的、BQ24725A 可用于该工程。 TI 还提供了该充电器的更新版本 BQ24810/BQ24800、该版本也可正常工作。

    SMBus 电量监测计监控

    您需要单独的电量监测计 IC。 遗憾的是、我们的电池充电器均未内置电量监测计。 但是、BQ24725A/BQ24810/BQ24800 都能够通过 SMBus 与单独的电量监测计 IC 通信。

    此致、

    基督教。