This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:热性能‑关断阈值的 VIN 相关性

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567527/tps22810-vin-dependence-of-the-thermal-shutdown-threshold

器件型号:TPS22810


工具/软件:

您好的团队、


数据表指出、热‑关断功能在 TJ = 160°C  (VIN = 18V ) 时运行。

您能否确认相同的阈值在 VIN = 5V 时是否适用 、或者阈值在这种情况下是否发生变化?

我们在施加 2.7A 的负载电流时测量了器件温度 、并计算出的 TJ = 122.6°C  。

但是、当我们将负载电流增加到 2.8A 时、便发生了热关断。

这意味着 电流增加 0.1A 会导致温升超过 30°C 、这就会引发 VIN = 5V 时的阈值是否 设置为低于 160°C 的问题 。

我们希望您对此作出澄清。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    我会检查一下、然后重新回到这个问题上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    只是跟进这一点。 您有任何更新吗?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我发布了 10 天。

    您能回答我客户的问题吗?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSD 阈值与 Vin 值无关。

    您能告诉我们如何在 负载电流为 2.7A 时计算 Tj   

    您考虑的是哪种套餐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    感谢您对热‑关断阈值的回复。
    他们通过将负载电流增加到 2.8A 来确认了热‑关断功能 的运行、因此想验证 160°C 的热‑关断阈值是否 随 Vin 变化。

    关于 2.7A 负载电流下 Tj 的 计算方法、他们执行了以下计算。

    显示屏

    -负载电流: 2.7 A(电流略低于热关断激活点)
    -表面温度 (TC):106°C (测量值)
    -电源电压 (Vin ): 5 V
    封装:SOT‑23 (DBV)
    - RON = 86mΩ (Vin = 5V 时)  
    -ΨJT = 26.4°C/W (DBV 封装)

    数据表中

    PD = IOUT² ×Ω RON
    PD = 2.7² × 0.086
    PD = 7.29 × 0.086 = 0.627W  

    TJ = TC +(ΨJT×Ω PD)
    TJ = 106 +(26.4 × 0.627)= 122.6°C  

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Kazuki Itoh,

    温度测量在这里很棘手。 您是如何测量 TC 的? 它是通过在 TPS22810 的表面上使用 NTC 来实现的吗? 此外、 由于要测量顶部外壳温度、请考虑使用 RθJC (top) 进行计算  

    2.7A 的 TJ 非常接近 TSD 点。

    BR、

    Rakesh