This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:在交错式 PFC 升压电路中支持 UCC27524AD

Guru**** 2608865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564929/ucc27524a-support-required-for-ucc27524ad-in-interleaved-pfc-boost-circuit

部件号:UCC27524A


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

请查找随附的我正在使用的参考电路。
我正在将 UCC27524AD 实现为交错式 PFC 升压电路中的驱动器(根据附件)。

目前、我在 INA 和 INB 引脚上观察到了正确的 PWM 信号。 但是、OUTA 和 OUTB 引脚上没有相应的输出。

您能否告知我可能缺失的原因或配置检查?
此外、请确认是否需要确保任何额外连接(例如使能或电源相关要求)、以确保输出正常运行。

此致、
Anand Mattae2e.ti.com/.../400-Watt-Half-Bridge-LLC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    看一下您的原理图、我没有看到任何东西会妨碍正常工作。 但是、如果可能、我建议进行一些调整:

    1.为您的 IN 引脚提供 RC 滤波器。 我们通常建议 R = 0-10 Ω(最常见时为 100 Ω)、C = 10-100pF(最常见时为 1nF)。

    2.即使 ENA/ENB 在内部上拉、我们仍建议通过强上拉电阻(10k Ω)将其连接到 VDD、从而提高抗噪性。

    3.添加另一个与 2.2uF 电容器并联的 0.1uF 电容器、并将 0.1uF 放置在比 2.2uF 更靠近器件的位置。 这是为了确保超过 2.2uF 自谐振频率的任何噪声都将通过 0.1uF 电容器进行分流。

    --

    关于您的输出、您是否曾通过将 ENA/ENB 连接至 VDD 进行实验? 您还能否提供 使用短 GND 探头环路在驱动器引脚上采集的以下信号的波形:

    1. ENA 和 ENB

    2. INA 和 INB

    3. OUTA 和 OUTB

    4. VDD

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Rubas,

    我之前已经实施了建议的修改、但不幸的是、问题仍然存在。

    我将共享两个输入通道的输入波形。 但是、我没有在驱动器侧观察到任何相应的输出。

    请找到随附的输入波形以供您参考。 黄色通道是输出

    此致、
    Anand Matta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    很抱歉、您仍然遇到输出问题。 您是否可以减少时间刻度、以便在示波器上仅显示 4 个输入脉冲? 您是否还可以共享引脚 ENA 和 ENB 信号以及 VDD?

    除了波形、您能否分享器件通电时的 IDD 状态(包括输入切换和不切换时的情况)。 这是为了调查任何静态异常。

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    由于闲置、我将继续关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请点击本页右上角的黄色“+提出相关问题“按钮。

    谢谢、

    Annabelle