This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843AQ:基于 UC2843AQD8RQ1 的升压转换器输出在 0°C 温度下下降

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570209/uc2843aq-uc2843aqd8rq1-based-boost-converter-output-drops-out-at-0c-temperature

部件号:UC2843AQ


工具/软件:

有人知道为什么  UC2843AQD8RQ1 输出会在 0 摄氏度左右下降、但在–20°C 和+55°C 下工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我们的回复可能会有延迟。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    与其他温度相比、您是否有任何波形或异常行为可以在 0C 下显示?

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我做了更多的温度测试、除了意外关断之外、与 45°C 时相比、我还在低温下看到较大的输出电压纹波:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我假设您在 3 小时内进行~15C 至 45C 的温度测试? 我不相信 3 倍关断事件是由温度引起的、因为系统在事件发生之前和之后仍然可以运行、没有明显触发(仅基于温度)。 您将温度曲线设计为稳定升高、然后降低并稳定在 30°C、是否有理由?

    蓝色 34VA 电压是目标输出电压还是输出功率? 我认为在温度测试期间探测输入交流 rms 电压(如果是 PFC 升压)、输入直流电压、输出直流电压和输出电流会有所帮助。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    事实证明、问题出在外部 SYNC 占空比上。  数据表中并未提供这方面的详细文档、我认为这应该得到更详细和更预留的位置、因为它在任何转换器设计的控制器运行中都发挥着重要作用。

    一旦我将占空比更改为介于 10%至 37%之间的范围、转换器就会在热循环期间正常工作。

    此致、

    Sam