This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62864:减少 A2 引脚上的外部电阻器。

Guru**** 2601275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573222/tps62864-reduce-external-resistor-at-a2-pin

器件型号:TPS62864


工具/软件:

您好的团队、

必须在 TPS62864 的 VSET 引脚上连接一个外部电阻器。

使用 TPS628640A 时、A2 引脚上提供 VID。 当不需要 VID 时、它是否需要连接电阻器?

使用 TPS628640B 时、A2 引脚上提供/A2 PG。 当 PG 不需要/NVM 时、是否需要连接电阻器?

由于客户不使用 VID 和/VR/ PG、因此客户正在寻找减少电阻器的方法。 因此、是否没有方法在触发 EN 引脚之前设置输出电压?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hayashi,  

    感谢您在 E2E 上联系我们。

     在触发 EN 引脚之前、放置 VSET 电阻器是设置输出电压的唯一方法。

    可以将 VSET 引脚连接到 GND、但启动后会使 VOUT 为 0.9V。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    在哪里写入了“VSET 引脚至 GND 会在启动后导致 VOUT 为 0.9V “? 如果可以接受 0.9V、这是一个不错的选择、但我需要仔细检查。

      

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    遗憾的是、未记录 VSET 至 GND 选项。 我在实验中尝试它、并与 IC 专家确认此选项是有效的用例、不会损坏器件。

    我将与数据表所有者联系、了解是否 可以向表中添加 VSET 至 GND 选项。

    此致、

    Andreas。