This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:原理图审阅

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570781/bq76952-schematic-review

器件型号:BQ76952


工具/软件:

我正在开发电芯式电池管理系统 (BMS)。 我会看到电池中出现意外的电压读数。 第一节电芯的读数为 4V、第二节电芯的读数为 6V、最后两节电芯的读数为 65V、这显然是不正确的。

我想帮助诊断问题。 这可能是由于接线不正确、寄存器配置错误、或者电芯均衡或 ADC 校准问题导致的?

我将在该工程中使用 BQ76952 IC。 请提供任何指导或调试步骤。
随附的是我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以没有任何人的答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 读数异常的最常见问题是 VSS 引脚没有返回到电池负极端子的低电阻路径。 从原理图中、这看起来可以接受。

    下一个原因可能是您配置寄存器设置的方式。 请在这里分享这些内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Gavin、附件是我配置寄存器设置的方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在读取  65000mV 测量值、则该测量值是特定电芯测量值的最大输出寄存器、可能是由于其在外部短接。  读取 CellVoltage (4) 可能会得到其值、因为 VC4 短接至 VC3。 您需要读取 CellVoltage (16) 来获取顶部电芯的读数。

    其他低压电芯测量值相同。 您能否在 VC 输入滤波器上进行万用表电压测量、以确认是否没有电池意外消耗? 此外、VC0 和接地端的测量可以确认接地上升没有可能抵消下部电芯测量值的问题。  

    同样、您可能需要配置 Settings:Configuration:Vcell mode 配置寄存器、以指定实际电芯使用哪些电芯输入。 该器件使用此信息来禁用与根本未使用的输入相关的电芯电压保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 you...please 您有任何我可以改进的 BMS 代码示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关示例代码的更多信息、我将向您介绍有关 BQ769x2 电池监测器可用的微控制器代码示例的常见问题解答帖子。
    【常见问题解答】BQ76952:是否提供适用于 BQ769x2 电池监测器的微控制器代码示例?

    我还将链接 “BQ769x2 软件开发指南“