This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:TPS923655DMTREVM、TPS92365x

Guru**** 2640975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573189/tps923652-tps923655dmtrevm-tps92365x



工具/软件:

您好、专家  

我将 LED 电流设置为 700mA、并向 EN 引脚施加 3.3V 电压。 我向另一个调节引脚施加了 20kHz、50%占空比的 PWM 信号。 我想从 EN 引脚开启和关闭 LED。 因为我想使用四种不同的颜色、所以每种颜色都有不同的 Vf。 由于我的电源电压在 9V 和 36V 之间变化、因此我在 OVP 引脚上放置了一个 1.024V 基准 IC。 然而,在我的电路发生了一些事情:我看到 28mA 的 LED 电流。 有六个串联的 LED、此时的输入电压为 12V。 我说过、它的电压范围是 9 至 36V。 所以我要在降压/升压模式下使用它。 一段时间后、IC 烧毁。 我该怎么办? 我的错误是什么?
此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家是在中国的国庆节,将在 10 月 9 日回复您。