This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS613222A:如何准确选择输出电压?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573192/tps61322-tps613222a-how-to-select-the-output-voltage-exactly

器件型号:TPS61322


工具/软件:

您好、

我计划使用 TPS613222A 来获得恰好为 5V 的输出电压。 输入为 USB、因此范围可以是 4、4V..5、25V。

我不明白数据表中 规定的输出电压范围是 1、8..5、5V。 但如何选择该输出电压呢? 意味着如何将其确切设置为 5V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user6544278:

    如果 DC/DC 转换器的输出电压在输入电压的电压范围内、则唯一的解决方案是使用支持该功能的拓扑。

    当输入高于输出时、升压转换器将停止开关、但它不会将输入电压调低至预期的输出电压。

    如果您需要单个转换器、可创建 4.4V 至 5.25V 的 5V 电压、请查看我们的降压/升压产品系列:AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte