This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:旁路操作

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573285/lm5123-q1-bypass-operation

器件型号:LM5123-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户是在以下条件下评估 LM5123-Q1、它可以正常工作。
 -输入电压:8.5V 至 21V((USB Type-C PD SPR:9V 至 20V 范围)
 - Vout:45V (max)
 - Ioout:1~2A

当系统进入睡眠模式时、情况如下所示:
 -输入电压:9V
 -输出电压:9V
 -输出电流:0.2A

在上述睡眠模式条件下、LM5123-Q1 将执行旁路操作 、当 VOUT 引脚电压大于 VOVTH 时、将 100%导通高侧驱动器、对吗?
在旁路操作期间、电流限制保护是否正常工作?
你有任何疑问吗?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    关于 LM5123 的旁路操作、需要考虑两个方面:

    仅当输入电压高于命令输出电压的 108%时、高侧 FET 才会导通。
    当输入电压仅略高于命令的输出电压但仍低于 108%时、两个 FET 都将关闭。

    没有此类电流限制。
    当流经检测电阻的电流过高时、过流保护会关断低侧 FET。
    但是、当输入电压高于命令的输出电压时、低侧 FET 无论如何都将关断、因此根本没有电流限制。

    此致
    哈利