This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:峰值电流模式控制中是否需要直流阻断电容器?

Guru**** 2597065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571815/ucc28951-dc-blocking-capacitor-needed-in-peak-current-mode-control

器件型号:UCC28951


工具/软件:

您好、

我正在设计使用 UCC28180D 作为 PFC、使用 UCC28951 作为 PSFB 的 AC/DC 480W 电源。 我的参考电路参考了 SLUUB02A、以显示 PSFB 原理图。 通读文档 tidu248“相移全桥 DC/DC 电源转换器设计指南“的第 2.2 节时、指出在电压模式控制 (VMC) 中、变压器初级侧需要一个直流阻断电容器、以避免磁通可能导致变压器饱和。 我的问题是、峰值电流模式控制(我目前在设计中使用的是这一功能)中是否也需要这种功能? 如果需要、是否有指导原则来确定这个特定电容器的大小?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jia-Wei Seah:

    仅在 VCM 控制模式下才需要直流阻断电容器、这是为了避免磁通走漏和变压器饱和。 对于 PCMC、这不是必需的、因为控制环路会考虑并限制每个开关周期中的初级侧变压器电流。

    此致、
    Deepak K