This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:用于 USBC 降压/升压转换器@8A 的 TPS55288

Guru**** 2605985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, LM251772, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572829/tps55288-tps55288-for-usbc-buck-boost-convertor-8a

器件型号:TPS55288
Thread 中讨论的其他器件: LM251772LM5175

工具/软件:

您好、

我是否可以 将 TPS55288 用作 USBC 降压/升压转换器:输入范围为 5V 至 20V、输出 12V、最大电流为 8A?

如果没有、您能否为此应用推荐一款?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    这取决于您的可用冷却条件。 通常、我建议查看 LM251772 来确定此功率范围。 它在外部具有所有 4 个开关、因此更容易散热。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢快速反馈。  

    我使用 LM251772 试用了 WEBENCH、“ 输入范围为 5V 至 20V、输出 12V、最大电流为 8A

    、标称 6.7A、最大纹波 2%“、并收到以下失败消息:

    无法创建设计!

    您的首选设备无法使用您选择的输入。

    此器件/拓扑不支持所需的输出功率。 OpVal 表参数温度> 150°C

    您能否就此提供建议的解决方案?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将 LM5175 用于此应用、是否有任何问题? 或更好的解决方案。

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    Webench 上有一些不符合预期的内容。 我们将检查为什么会发生这种情况。

    我建议使用快速入门计算器: LM251772-Quickstart-Calc 计算工具|德州仪器 TI.com

    LM5175 可以、但我想说 LM251772 是更好的解决方案。

    此致、
    Brigitte