This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:用户定义的欠压锁定

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573005/tps63070-user-defined-undervoltage-lockout

器件型号:TPS63070


工具/软件:

您好、

 TPS63070 数据表指出它在使能引脚上具有“用户定义的欠压锁定“功能。 这是否只是使用电阻分压器设置 EN 引脚上的电压的情况? 在这种情况下、下降阈值通常为 0.7V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    是的、在 EN 引脚上添加一个电阻分压器将定义系统的 UVLO 电平。

    您需要考虑最坏情况下的电压电平、因此典型值为 0.7V、但系统可能会在 EN 上的 0.73V 电压下关断、并且在 EN 引脚上的电压很可能会降至 0.67V。

    此致、
    Brigitte