This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:基于 BQ77915 的 4S LFP BMS 的 CHG/DSG 栅极保护元件所需的建议(附原理图)

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573312/bq77915-advice-needed-on-chg-dsg-gate-protection-components-for-bq77915-based-4s-lfp-bms-schematic-attached

器件型号:BQ77915


工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在设计的周围是 4 节 LiFePO₄ μ A 电池保护板 BQ7791514 对于我的应用(100A 逆变器)、请对 CHG/DSG/LD 引脚周围使用的外部元件提供指导。 我遵循数据表和评估模型推荐的拓扑(第 10.1.1 节)、并附上了当前原理图的一个片段(与我之前提到的图像相同)、因此您可以看到我如何连接栅极网络和保护钳位。

我的目标很简单:保持栅极上升/下降时间合理(避免较大的 di/dt 振铃和过多的开关损耗)、当负载/充电器可以驱动 PACK−时保护 CHG/LD 引脚和 MOSFET 栅极免受过压影响、并使设计能够在具有短浪涌的 100A 连续额定值下保持稳定。

1) R_DSG

  • 请求的: 数值 (Ω)、容差和建议额定功率。

2) R_CHG1 和 R_CHD2  

  • 请求:数值和额定功率。

3) Rmos_gate(每个 MOSFET 栅极电阻器立即放置在每个栅极上)

  • Ω:数值(μ m)和推荐的封装/功率。

    是 A 单个公共电阻 可接受、还是推荐 每个 MOSFET 一个电阻器

4) RGS_CHG/RGS_DSG

5) CHG 到 MOSFET 中的二极管和齐纳二极管。

6) LD 引脚串联二极管

图片: