This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65223-Q1:TPS6522312-Q1 无法在–40°C 下工作

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563275/tps65223-q1-tps6522312-q1-could-not-work-under--40-c

器件型号:TPS65223-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5141

工具/软件:

尊敬的专家:  

在高温和低温测试期间、它不能从–40 度开始、但可以在温度调节到–30 度时开始。  

请帮助确认问题所在。  

非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我想将此主题移至内部论坛、以便我们进行更详细的讨论。 您是否在 TI 有联系方式可以与他人合作以访问内部论坛? 此问题可能与外部元件相关。 您是否使用多个电路板/单元进行了测试?

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko:  

    客户只测试一个电路板、然后测试另一个电路板。 请查找寄存器参数。  

    外设电路的电源和使能引脚正常、温度为–40°C。  e2e.ti.com/.../Register_2D00_normal-status.csve2e.ti.com/.../Register-at-_2D00_40degree.csv

    非常感谢!  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我想查看用于评估外部元件的完整原理图。 我正在等待其他电路板的测试结果。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko:

    请在附件中找到原理图。  

    所有电路板都有相同的问题。  

    e2e.ti.com/.../0003.TPS6522312-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    原理图看起来正常。 我再次查看了寄存器、在失败的情况下似乎满足了 VCCA_UVOV_INT 要求。 更改温度时、请监控 VCCA 以了解它如何随温度而变化。 前置稳压器是否也在同一电路板上、您是否正在冷却整个电路板、从而包括前置稳压器?

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko:  

    我们将整个电路板放入烤箱中、这个前置稳压器 (LM5141) 与之一起冷却。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您提供的信息。 在这种情况下、我建议您调查问题是否由 LM5141 引起。

    此致、

    Niko