This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137-Q1:配置引脚电阻器容差

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573254/lm5137-q1-configuration-pin-resistor-tolerance

器件型号:LM5137-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:  

我正在设计采用  LM5137-Q1 的四相电源转换器。  

建议初级配置引脚电阻值为 71.5K、次级配置引脚电阻值为 90.0K。 我们经过批准的元件列表没有这些电阻值。  

1.主控制器配置引脚中是否可以使用 49.0K + 21.5K = 71.4K?

2.是否可以在辅助控制器配置引脚中使用 75K + 15K = 90K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvaraj:

    是的、只要总电阻值与数据表建议在±1%容差范围内匹配、您可以使用 49.0K + 21.5K 等并联组合来为主要 CONFIG 引脚提供 90KΩ Ω 电阻、并使用 75K + 15K 来为 LM5137-Q1 上的辅助 CONFIG 引脚提供 71.4KΩ Ω 电阻。 确保这两个电阻器都是精密类型、并且 PCB 布局干净、以避免噪声和寄生效应。
    注意:如果无法获得确切的电阻器值、则标准做法是并联高精度电阻器、只要总电阻器值准确且完全在允许的容差范围内、就不会影响配置功能。

    谢谢。此致、

    Naresh