This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:反向电流

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571160/tps2490-reverse-current

器件型号:TPS2490


工具/软件:

尊敬的:

TPS2490。

在正常浪涌程序之后、电流将反向流经检测电阻和 MOSFET。 所以电流从 Vout 流向 Vin。

因此、SENSE 引脚高于 VCC。 例如、最大为 50mV。  

在这种情况下、您能否保证 IC 使 MOSFET 保持导通状态?

感谢您的澄清。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、您能否保证 IC 使 MOSFET 保持打开状态?

    由于没有针对反向电流的过流保护、控制器将使 MOSFET 保持导通状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX