This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:VCL(具有功率限制跳变的电流检测阈值 V)温度曲线

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571721/tps2491-vcl-current-sense-threshold-v-with-power-limiting-trip-temperature-chractics

器件型号:TPS2491


工具/软件:

尊敬的 E2E 支持用户:

关于 TPS2491DGSR。

我们可以从下图中确认 VSENSE 的温度特性(典型值为 50mV)。

请提供类似的 VCL(典型值为 25mV)和 VREF(典型值为 4V)图。

我们希望确认功率限值下的温度特性。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供 VCL(典型值为 25mV)和 VREF(典型值为 4V)的类似图表。

    抱歉。 我们没有这些数据。