This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069MM-2/NOPB 电容器和电阻器封装

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570910/lm5069-lm5069mm-2-nopb-capacitor-and-resistor-packaging

器件型号:LM5069


工具/软件:

您好:

电源输入:直流 48V、与 电 容器和电阻器封装尺寸相关的问题、R1 R2 R3 R4 Rpwr Ctimer、是否有任何要求?  ?或 0402 0 Ω

如果  未使用 PGD、是否可以暂停?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 电 容器和电阻器封装  、R1 R2 R3 R4 Rpwr Ctimer、大小相关的问题是否有任何要求? 0805 或 0402?[/报价]

    电阻器的额定功率必须大于 250mW。

    电容器的额定电压必须至少为 16V。  

    如果  未使用 PGD、是否可以暂停?

    它可以暂停。

    [/quote]