This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:TPSM82810SILR

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573239/tpsm82810-tpsm82810silr

器件型号:TPSM82810


工具/软件:

我当前正在使用 EN6347QA 我设计中的电源模块。 该器件具有以下主要运行规格:

  • 输入电压范围: 2.5V 至 6.6V

  • 输出电压范围: 0.75V 至 (VIN–VDO)

  • 输出电流范围: 最高 4A

  • 工作环境温度: –40°C 至+105°C

  • 工作结温: –40°C 至+125°C

由于此器件在我的应用中起着至关重要的作用、我正在寻找 军用级(符合 MIL-STD-标准 或 QML 标准) 与相匹配的替代器件 相同的规格、最好具有相同的引脚排列/封装(38 引脚) 以避免重新设计。

您能否确认 TI 是否具有与的直接或近直接军事资质等效产品 EN6347QA
否则、您能否建议任何具有类似电气和机械特性且符合 MIL 或扩展温度和可靠性标准的近距离替代方案?